结果:找到"APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KB RAM,36KB Flash",相关内容1000条
  • 如何使用电解电容实现电容按键
  • 看别人做的复刻,控制设备用的是按压电感电容,我想知道是怎么实现的原视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1hY4y187qs/
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电 发帖人:think 发帖时间:2023-08-22 08:55:00
  • VK3603脚位更少电源供电系列智能电表3/三键触摸触控检测芯片
  • 产品型号:VK3603产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESOP8产品年份:新年份联系人:陈锐鸿概述:VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点:•工作电压2.4-5.5V•待机电流7uA/3.3V,14uA/5V•...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 3 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-04-14 09:08:00
  • SI12T触摸按键如何替代TMS12资料开发
  • SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步功能·具有触摸暂停检测功能,通过SCT脚与SI512/SI522/SI523刷卡芯片配合,大大降低了误触发记录,非常适合智能门锁等应用Si12T-用户手册V0.3.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 12通道电传感/ 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-02 14:23:00
  • 新产品触摸按键SI12T/SI24T推出,可兼容TSM12
  • SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。封装QFN32主要特性1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器2.可选择的输出模式3.支持外部控制触摸检测暂停4.8种灵敏度独立可调5.通过外部电阻可调节内部频率6.支持12C串行接口7.嵌入式高频率噪音消除电路特殊功能1.芯片通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机2.可用于多芯片的同步功能3.芯片具有触摸暂停检测功能(12C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以备探测,分为低、中和高三种结果),通过STC脚与SI512/Si522/si523刷卡芯片配...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TSM12 读卡芯片 智能门锁 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-23 17:24:00
  • NandFlash结构及错误机制
  • NandFlash是一种非易失性存储器,具有读写速度快.功耗低.存储密度高等优点,目前被广泛应用于电子产品中,如固态硬盘(SSD)、手机、数码相机等。进入21世纪以来,随着CPU主频以及IO频率的不断提高,传统硬盘由于读写速度慢等原因已经成为PC、服务器存储等领域发展的瓶颈。由于基于NandFlash的存储相比于传统硬盘存储具有体积小、读写速度快.抗震动强、温湿度适应范围宽等优点,NandFlash的市场份额正在迅速扩大,逐步取代传统硬盘。尤其在航天航空、国防军事等特殊的应用环境领域中,NandFlash已经成为存储设备的首选。NandFlash存储器内部是由存储单元“浮置栅晶体管”阵列排布...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Nand Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-26 15:02:00
  • Flash存储器的故障特征
  • Flash存储器是一种基于浮栅技术的非挥发性半导体存储器,一般有NOR、NAND、DINOR和AND等几种类型。作为一类非易失性存储器,Flash存储器具有自己独特的优点:不需要特殊的外部高电压即可进行电可擦除和重复编程,成本低及密度大,因而广泛用于嵌入式系统中。与RAM不同的是,Flash存储器除了具有一些典型的存储器故障类型外,还会出现一些其它的故障类型,例如NOR类型的Flash还会出现以下主要故障类型:(1)栅极编程干扰(GPD)和栅极擦除干扰(GED),对一个存储单元的编程操作引起同一字线上的另外单元发生错误的编程或擦除操作。(2)漏极编程干扰和漏极擦除干扰:对一个存储单元的编程操...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Flash,Flash, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-16 14:54:00
  • flash存储器原理及作用是什么?
  • flash存储器的工作原理  flash存储器又称闪存(快闪存储器),是一种电可擦可编程只读存储器的形式,是可以在操作中被多次擦或写,EEPROM与高速RAM成为当前最常用且发展最快的两种存储技术。计算机的BIOS、数字照相机等的存储卡中都使用闪存。flash存储器的主要特点是在不掉电的情况下能长期保持存储的信息。就其本质而言flash存储器属于EEPROM(电擦除可编程只读存储器)类型。它既有ROM的特点,又有很高的存取速度,而且易于擦除和重写,功耗很低。目前其集成度已达4MB,同时价格也有所下降。由于flash存储器的独有优点,如在一些较新的主板上采用FlashROMBIOS,会使得BI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: flash flash 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-16 17:39:00
  • APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KBRAM,36KBF...
  • APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KBRAM,36KBFlash。采购连接:https://item.szlcsc.com/242019.html数据手册:UM_APT32F003_CN_V22.pdf引脚分配:官方连接:http://www.aptchip.com/Article/Equipment.aspx?cid=67&nid=25APT32F003优势如下:(32位,超低功耗,大内存,电容式触控按键,引脚兼容STM8S003,N76E003AT20)32位单片机核,20MHZ主频,单周期乘法,运算速度快。大内存,2KBRAM,32KB...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: APT32F00332MCUSTM8S0032KB RAM36KB Flash 发帖人:LuckyCloud 发帖时间:2018-06-24 08:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: